欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?

  • 2020.03.25 22:30:12
  • 米思米
  • 2423

工具的种类有很多,不能明确地了解到其适用性。

去毛刺时,是否需要根据铁和铝、铸件等工件材料来选定不同的去毛刺工具呢?

■很少会根据工件材料来分开使用去毛刺工具

对于毛刺,将前工序的不同作为主要理由,有各种不同的毛刺(有从被称为小毛刺、胡子毛刺的微细毛刺,到被称为鬼毛刺的如同材料的变形那样的毛刺的各种各样的毛刺)。而且,即使从加工情况来看,毛刺的大小也有各种各样。
针对这些多样性,所适用的工具也是各种各样。但对应工件材料的多样性,有一部分也采用铁用和非铁用这样的划分。
但是,很多时候不作详细划分。

 

去毛刺加工与作为前工序的切削和磨削加工相比,其工具加工部的接触面积和加工阻力较小,因此,不会严重地受到工件材料种类所导致的发热和磨粒堵塞等的影响。因此,进行去毛刺加工时,并非根据工件材料进行划分,而是根据毛刺的大小来进行划分,由此来分开使用最合适的去毛刺工具。这一点是很重要的。

 

■根据毛刺根部厚度来分开使用工具

所用工具的不同,主要是将毛刺根部厚度0.1mm作为境界线。
毛刺根部厚度0.1mm,指用指甲来按压毛刺,观察是否能被折断。这是一个大致标准。

在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?

毛刺根部厚度不足0.1mm时
  使用“扫去式”研磨系的工具 
⇒ 陶瓷刷、尼龙刷、钢丝刷、砂纸等

毛刺根部厚度在0.1mm以上时
  使用具有“削去式”切削和磨削功能的工具 
⇒ 锉刀、硬质合金旋转锉、带柄砂轮等

由于有根据手动作业用、自动化用和使用方法来区分的工具,因此适合于根据用途选择合适的工具。

此外,有倒角指示时,请不要用上述去毛刺工具,而是使用倒角刀。

推荐商品指引

用于去毛刺根部厚度不足0.1mm的毛刺!

陶瓷刷
CFM
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

尼龙刷
IMS□
MB
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 


钢丝刷
VKC/VCC
其他各种
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?


砂纸
7447-S-B
其他各种
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 


用于去毛刺根部厚度在0.1mm以上的毛刺!

铁工锉刀
LTTS
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

 

锉刀(Nicholson)
LXN
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

 

锉刀(vallorbe)
LHP
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?

 

套装锉刀
LTKS
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?

 

精密锉刀
LP(vallorbe)
LTSS(
日本产)
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

 

金刚石锉刀
LTDK
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

 

硬质合金旋转锉
LTKS
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具?

 

带柄砂轮
MWARP
其他各种
在毛刺去除工序中,是否需要根据不同的工件材料选择不同的工具? 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities